Steuerung durch Fenster
Sie können Fenster mit Modulausgängen verbinden. Ein Fenster lässt sich mit bis zu zwei Ausgängen verbinden.
Sie können ein Fenster so konfigurieren, dass es einen Ausgang basierend auf einem konfigurierbaren Zähl-, Frequenz-, Impulsdauer- oder Beschleunigungswert ein- oder ausschaltet. Die Zustandsänderung (Aus/Ein oder Ein/Aus) erfolgt in weniger als 10 µs.
Fensterverhalten – Beispiel
WICHTIG:
Der Ausgang lässt sich mithilfe des Ausgangs-Tags überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Überschreiben von Ausgängen.
Rückmeldung geben