Überschreiben von Ausgängen
Wenn Sie den Ausgangsmodus als „Controlled by Window“ (Steuerung durch Fenster) oder „Triggered Pulse Output“ (Ausgelöster Impulsausgang) konfigurieren, können Sie den Zustand an einem beliebigen Modulausgang überschreiben. Diese Funktion wird meist zur Fehlerbehebung einer Anwendung oder zum Testen eines Steuerungssystems außerhalb der normalen Betriebsbedingungen verwendet.
Zum Überschreiben des Ausgangszustands müssen Sie die folgenden Tags ändern:
- O.Outputxx.OverrideDataEn: Setzen Sie das Tag auf 1, um das Überschreiben des Ausgangszustands durchO.Outputxx.OverrideDataValuezu aktivieren.
- O.Outputxx.OverrideDataValue: Legen Sie das Tag auf den gewünschten Wert fest.
Rückmeldung geben