Ansicht „Events“ (Ereignisse)

Die Ansicht „Events“ (Ereignisse) zeigt eine Übersicht der Konfigurationswerte für alle Ereignisse an. Sie können bestimmte Tasks nur ausführen, wenn das Projekt online ist.
Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) den Verbindungstyp „Data with Events“ (Daten mit Ereignissen) auswählen. Siehe Gerätedefinition.
WICHTIG:
Ereignisse lassen sich in der Ansicht „Events“ (Ereignisse) nicht konfigurieren. Die in dieser Ansicht angezeigten Parameter sind schreibgeschützt.
Zum Konfigurieren von Ereignissen müssen die Ereignisausgangs-Tags verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisausgangs-Tags – Definitionen.
Ansicht „Events“ (Ereignisse) – Beispiel
Die Ansicht „Events“ (Ereignisse) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Name des Glieds
Wert
Event (Ereignis)
Die Ereignisnummer, für die diese Konfiguration gilt.
—
—
Enable Event (Ereignis aktivieren)
Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiv ist. Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen der Ereignisdefinition entsprechen.
EO.Eventxx.En
  • 0 = Die Definition des Ereignisauslösers ist nicht aktiv und es werden keine Ereignisse ausgelöst, wenn die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
  • 1 = Die Definition ist aktiv und die Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
Latch Event (Ereignis sperren)
Zeigt an, ob ein Ereignis bis zur Bestätigung gesperrt ist.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = Ereignis wird nicht gesperrt. Neue Ereignisse überschreiben alte Ereignisse.
  • 1 = Ereignis wird gesperrt. Ereignisse werden bis zur Bestätigung gesperrt. Neue Ereignisse werden erst gemeldet, wenn das aktuelle Ereignis bestätigt wurde. Im Speicherpuffer werden bis zu vier neue Ereignisse gespeichert. Wenn der Speicherpuffer voll ist, gehen zusätzliche Ereignisse verloren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal