Gerätedefinition

In diesem Abschnitt finden Sie Definitionen für bestimmte Konfigurationen, die im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) ausgewählt wurden.
Um die Definition eines Geräts zu ändern, wählen Sie in der Ansicht „Overview“ (Übersicht) die Option „Device definition“ (Gerätedefinition) aus.

Ansicht „Device Definition – Overview“ (Gerätedefinition – Übersicht)

In der Übersichtsansicht des Dialogfelds „Device Definition“ (Gerätedefinition) können Sie ein Gerät definieren oder die Gerätedefinition ändern.
Ansicht „Device Definition – Overview“ (Gerätedefinition – Übersicht) – Beispiel
„Overview“ (Übersicht) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Overview“ (Übersicht)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Device Type (Gerätetyp)
Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an.
Gerätespezifisch
Name (Name)
Geben Sie einen IEC 61131-konformen Gerätenamen ein.
Wird in dieses Feld ein ungültiges Zeichen eingegeben oder überschreitet der Name 40 Zeichen, ignoriert die Software das Zeichen.
Alle gültigen Werte
Description (Beschreibung)
Geben Sie die Beschreibung des Geräts ein.
Alle gültigen Werte
Slot (Steckplatz)
Geben Sie die Steckplatznummer des Geräts an. Je nach Plattform sind nur Steckplätze zwischen 1 und der maximalen Anzahl der E/A-Geräte gültig.
Beim Erstellen des Geräts wird die Steckplatznummer standardmäßig auf die erste verfügbare Steckplatzposition gesetzt.
Wenn die Steuerung in eine Steuerung geändert wird, die eine geringere maximale E/A-Anzahl unterstützt, ist der aktuelle Steckplatzwert möglicherweise nicht mehr gültig.
1 bis 32
Series (Serie)
Gibt die Serie des Geräts an.
Gerätespezifisch
Revision (Version)
Gibt die Haupt- und Nebenversionen des Geräts an. Der gültige Bereich für die Nebenversion liegt zwischen 1 und 255.
Gerätespezifisch
Electronic Keying (Elektronische Codierung)
Definiert die für das Gerät verwendete elektronische Codierung. Bei der elektronischen Codierung wird das in Ihrem Projekt definierte Gerät mit dem installierten Gerät verglichen. Wenn die Codierung nicht übereinstimmt, tritt ein Fehler auf.
AUFMERKSAMKEIT:
Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden. Wenn Sie die Option falsch einsetzen, besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr oder es kann zu Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten kommen. Es wird dringend empfohlen, die Option „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) nicht zu verwenden. Wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden, müssen Sie in voller Eigenverantwortung sicherstellen, dass das verwendete Modul die funktionalen Anforderungen der Anwendung erfüllt.
Ausführlichere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie in der Publikation LOGIX-AT001, „Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique“.
  • Exact Match (Exakte Übereinstimmung)
  • Compatible Module (Kompatibles Modul)
  • Disable Keying (Codierung deaktivieren)
Connection (Verbindung)
Geben Sie den Typ der Daten an, die zwischen dem Modul und der Steuerung übertragen werden.
Bei „Listen Only“ stellen Steuerung und Modul die Kommunikation her, ohne dass die Steuerung Konfigurations- oder Ausgangsdaten an das Modul sendet. Eine vollständige Eingangsdatenverbindung wird hergestellt, hängt jedoch von der Verbindung zwischen der Steuerung mit Verwaltungsrechten und dem Gerät ab.
  • Data (Daten)
  • Listen Only Data (Listen-Only-Daten)
  • Data with Events (Daten mit Ereignissen)
  • Listen Only Data with Events (Listen-Only-Daten mit Ereignissen)
Encoder Type (Encoder-Typ)
Geben Sie den Encoder-Typ für den Betrieb des Moduls an.
  • HSC
  • SSI

Ansicht „Device Definition – Define Counter“ (Gerätedefinition – Zähler definieren)

Verwenden Sie die Ansicht „Define Counter“ (Zähler definieren), um die Zählerparameter zu definieren, wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „HSC“ konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Define Counter“ (Gerätedefinition – Zähler definieren) – Beispiel
„Define Counter“ (Zähler definieren) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Define Counter“ (Zähler definieren)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Mode (Modus)
Legt den Modus fest, in dem der Zähler betrieben wird.
  • Count/External Direction (Anzahl/Externe Richtung)
  • Count/Internal Direction (Anzahl/Interne Richtung)
  • Up/Down Pulses (Aufwärts/Abwärts-Impulse)
  • Quadrature X1 (KanalX1)
  • Quadrature X2 (KanalX2)
  • Quadrature X4 (KanalX4)
Invert Input A (Eingang A umkehren)
Bestimmt, ob Eingang A invertiert wird.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Zählermodus als „Count/External Direction“ (Anzahl/Externe Richtung), „Count/Internal Direction“ (Anzahl/Interne Richtung) oder „Up/Down Pulses“ (Aufwärts/Abwärts-Impulse) konfiguriert ist.
  • Nicht ausgewählt – Eingang wird nicht invertiert.
  • Ausgewählt – Eingang wird invertiert.
Invert Input B (Eingang B umkehren)
Bestimmt, ob Eingang B invertiert wird.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Zählermodus als „Count/External Direction“ (Anzahl/Externe Richtung), „Count/Internal Direction“ (Anzahl/Interne Richtung) oder „Up/Down Pulses“ (Aufwärts/Abwärts-Impulse) konfiguriert ist.
  • Nicht ausgewählt – Eingang wird nicht invertiert.
  • Ausgewählt – Eingang wird invertiert.
Invert Input A, B (Eingang A, B umkehren)
Bestimmt, ob die Eingänge A und B invertiert werden.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Zählermodus als „Quadrature X1“ (KanalX1), „Quadrature X2“ (KanalX2) oder „Quadrature X4“ (KanalX4) konfiguriert ist.
  • Nicht ausgewählt – Eingang wird nicht invertiert.
  • Ausgewählt – Eingang wird invertiert.
Input Z Function (Funktion Eingang Z)
Definiert die Funktion für Eingang Z.
Jede Zählerfunktion – „Reset“ (Zurücksetzen), „Store“ (Speichern), „Load“ (Laden) und „Hold“ (Halten) – kann nur von einem Eingang ausgelöst werden.
Falls Sie für „Input Z Function“ beispielsweise „Reset, Hold“ (Zurücksetzen, Halten) auswählen, stehen die entsprechenden Optionen für „Input00 Function“ nicht zur Verfügung.
Wenn Sie eine Option für „Input Z Function“ auswählen, wird „Input00 Function“ automatisch auf „Not Used“ (Nicht verwendet) gesetzt.
  • Not Used (Nicht verwendet)
  • Hold (Halten)
  • Load (Laden)
  • Load, Hold (Laden, Halten)
  • Reset (Zurücksetzen)
  • Reset, Hold (Zurücksetzen, Halten)
  • Store (Speichern)
  • Store, Hold (Speichern, Halten)
  • Store, Load (Speichern, Laden)
  • Store, Load, Hold (Speichern, Laden, Halten)
  • Store, Reset (Speichern, Zurücksetzen)
  • Store, Reset, Hold (Speichern, Zurücksetzen, Halten)
Invert Input Z (Eingang Z umkehren)
Bestimmt, ob Eingang Z invertiert wird.
  • Nicht ausgewählt – Eine ansteigende Flanke an Eingang Z löst Zählerfunktionen aus.
  • Ausgewählt – Eine abfallende Flanke an Eingang Z löst Zählerfunktionen aus.
Input00 Function (Funktion Eingang00)
Definiert die Funktion für Eingang00.
Jede Zählerfunktion – „Reset“ (Zurücksetzen), „Store“ (Speichern), „Load“ (Laden) und „Hold“ (Halten) – kann nur von einem Eingang ausgelöst werden.
Falls Sie für „Input Z Function“ beispielsweise „Reset, Hold“ (Zurücksetzen, Halten) auswählen, stehen die entsprechenden Optionen für „Input00 Function“ nicht zur Verfügung.
Wenn Sie eine Option für „Input Z Function“ auswählen, wird „Input00 Function“ automatisch auf „Not Used“ (Nicht verwendet) gesetzt.
  • Not Used (Nicht verwendet)
  • Hold (Halten)
  • Load (Laden)
  • Load, Hold (Laden, Halten)
  • Reset (Zurücksetzen)
  • Reset, Hold (Zurücksetzen, Halten)
  • Store (Speichern)
  • Store, Hold (Speichern, Halten)
  • Store, Load (Speichern, Laden)
  • Store, Load, Hold (Speichern, Laden, Halten)
  • Store, Reset (Speichern, Zurücksetzen)
  • Store, Reset, Hold (Speichern, Zurücksetzen, Halten)
Invert Input00 (Eingang00 umkehren)
Bestimmt, ob Eingang00 invertiert wird.
  • Nicht ausgewählt – Eine ansteigende Flanke an Eingang00 löst Zählerfunktionen aus.
  • Ausgewählt – Eine abfallende Flanke an Eingang00 löst Zählerfunktionen aus.

Ansicht „Device Definition – Define Counter (Listen Only)“ (Gerätedefinition – Zähler definieren, Listen Only)

Verwenden Sie die Ansicht „Define Counter“ (Zähler definieren), um die Zählerparameter zu definieren, wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „HSC“ und „Verbindung“ als „Listen Only Data“ (Listen-Only-Daten) konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Define Counter (Listen Only)“ (Gerätedefinition – Zähler definieren, Listen Only) – Beispiel
„Define Counter (Listen Only)“ (Zähler definieren, Listen Only) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Define Counter (Listen Only)“ (Zähler definieren, Listen Only)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold (Eingang00 wird verwendet zum Zurücksetzen, Speichern, Laden und Halten)
Bestimmt, ob Eingang00 zum Auslösen von Zählerfunktionen verwendet wird.
  • Nicht ausgewählt – Eingang00 wird nicht für „Reset“ (Zurücksetzen), „Store“ (Speichern), „Load“ (Laden) oder „Hold“ (Halten) verwendet.
  • Ausgewählt – Eingang00 wird für „Reset“ (Zurücksetzen), „Store“ (Speichern), „Load“ (Laden) oder „Hold“ (Halten) verwendet.

Ansicht „Device Definition – Define SSI“ (Gerätedefinition – SSI definieren)

Verwenden Sie die Ansicht „Define SSI“ (SSI definieren), um die SSI-Parameter zu definieren, wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „SSI“ konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Define SSI“ (Gerätedefinition – SSI definieren) – Beispiel
„Define SSI“ (SSI definieren) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Define SSI“ (SSI definieren)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Enable Store via Input00 (Speichern über Eingang00 aktivieren)
Definiert, ob die Funktion „Store“ (Speichern) über Eingang00 ausgelöst wird.
  • Nicht ausgewählt – Funktion „Store“ (Speichern) wird nicht über Eingang00 ausgelöst.
  • Ausgewählt – Funktion „Store“ (Speichern) wird über Eingang00 ausgelöst.
Invert Input00 (Eingang00 umkehren)
Definiert, ob der angegebene Eingang invertiert werden soll.
  • Nicht ausgewählt – Eine ansteigende Flanke an Eingang00 löst die Funktion „Store“ (Speichern) aus.
  • Ausgewählt – Eine abfallende Flanke an Eingang00 löst die Funktion „Store“ (Speichern) aus.

Ansicht „Device Definition – Define SSI (Listen Only)“ (Gerätedefinition – SSI definieren, Listen Only)

Verwenden Sie die Ansicht „Define SSI“ (SSI definieren), um die SSI-Parameter zu definieren, wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „SSI“ und „Verbindung“ als „Listen Only Data“ (Listen-Only-Daten) konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Define SSI (Listen Only)“ (Gerätedefinition – SSI definieren, Listen Only) – Beispiel
„Define SSI (Listen Only)“ (SSI definieren, Listen Only) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Define SSI (Listen Only)“ (SSI definieren, Listen Only)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Enable Store via Input00 (Speichern über Eingang00 aktivieren)
Definiert, ob die Funktion „Store“ (Speichern) über Eingang00 ausgelöst wird.
  • Nicht ausgewählt – Funktion „Store“ (Speichern) wird nicht über Eingang00 ausgelöst.
  • Ausgewählt – Funktion „Store“ (Speichern) wird über Eingang00 ausgelöst.

Ansicht „Device Definition – Define Windows“ (Gerätedefinition – Fenster definieren)

Verwenden Sie die Ansicht „Define Windows“ (Fenster definieren), um die Fensterparameter zu definieren.
Diese Ansicht ist nicht verfügbar, wenn „Verbindung“ als „Listen Only Data“ (Listen-Only-Daten) konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Define Windows“ (Gerätedefinition – Fenster definieren) – Beispiel
„Define Windows“ (Fenster definieren) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Define Windows“ (Fenster definieren)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Window (Fenster)
Das Fenster, für das diese Konfiguration gilt.
0 bis 3
Mode (Modus)
Definiert den Zähler oder die SSI-Variable für den Betrieb des Fensters.
Optionen für HSC-Modus:
  • Count (Anzahl)
  • Scaled Count (Skalierte Anzahl)
  • Frequency (Frequenz)
  • Scaled Frequency (Skalierte Frequenz)
  • Average Frequency (Durchschnittliche Frequenz)
  • Scaled Average Frequency (Skalierte durchschnittliche Frequenz)
  • Pulse Width (Impulsdauer)
  • Average Pulse Width (Durchschnittliche Impulsdauer)
  • Acceleration (Beschleunigung)
  • Average Accelearation (Durchschnittliche Beschleunigung)
  • Scaled Acceleration (Skalierte Beschleunigung)
  • Scaled Average Acceleration (Skalierte durchschnittliche Beschleunigung)
Optionen für SSI-Modus:
  • Data (Daten)

Ansicht „Device Definition – Output Assignments“ (Gerätedefinition – Ausgangszuweisungen)

Verwenden Sie die Ansicht „Output Assignments“ (Ausgangszuweisungen), um die Betriebsart der Ausgänge zu definieren.
Ansicht „Device Definition – Output Assignments“ (Gerätedefinition – Ausgangszuweisungen) – Beispiel
„Output Assignments“ (Ausgangszuweisungen) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Output Assignments“ (Ausgangszuweisungen)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Output (Ausgang)
Der Ausgang, für den diese Konfiguration gilt.
0 bis 1
Selected Mode (Ausgewählter Modus)
Definiert den Modus, in dem der Ausgang betrieben wird.
  • Disabled (Deaktiviert)
  • Controlled by Window (Steuerung durch Fenster)
  • Pulse Width Modulation (Pulsweitenmodulation)
  • Triggered Pulse (Ausgelöster Impuls)

Ansicht „Device Definition – Events“ (Gerätedefinition – Ereignisse)

Verwenden Sie die Ansicht „Events“ (Ereignisse), um Ereignisparameter zu definieren.
Diese Ansicht ist nicht verfügbar, wenn „Verbindung“ als „Data“ (Daten) oder „Listen Only Data“ (Listen-Only-Daten) konfiguriert ist.
Ansicht „Device Definition – Events“ (Gerätedefinition – Ereignisse) – Beispiel
„Events“ (Ereignisse) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter von „Events“ (Ereignisse)
Parameter
Definition
Verfügbare Optionen
Eventxx – User Defined Data x (Ereignisxx – benutzerdefinierte Daten x)
Verknüpft benutzerdefinierte Dateninstanzen mit Ereignissen für das Modul. Sie können für jedes Ereignis bis zu drei Instanzen auswählen.
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „HSC“ konfiguriert ist:
  • No Additional Data (Keine zusätzlichen Daten)
  • Stored Count (Gespeicherte Anzahl)
  • Scaled Count (Skalierte Anzahl)
  • Scaled Stored Count (Skalierte gespeicherte Anzahl)
  • Frequency (Frequenz)
  • Average Frequency (Durchschnittliche Frequenz)
  • Stored Frequency (Gespeicherte Frequenz)
  • Scaled Frequency (Skalierte Frequenz)
  • Scaled Average Frequency (Skalierte durchschnittliche Frequenz)
  • Scaled Stored Frequency (Skalierte gespeicherte Frequenz)
  • Pulse Width (Impulsdauer)
  • Average Pulse Width (Durchschnittliche Impulsdauer)
  • Stored Pulse Width (Gespeicherte Impulsdauer)
  • Acceleration (Beschleunigung)
  • Average Accelearation (Durchschnittliche Beschleunigung)
  • Count (Anzahl)
  • Revolution Count (Anzahl der Umdrehungen)
  • Stored Revolution Count (Gespeicherte Anzahl der Umdrehungen)
  • Stored Acceleration (Gespeicherte Beschleunigung)
  • Scaled Acceleration (Skalierte Beschleunigung)
  • Scaled Stored Acceleration (Skalierte gespeicherte Beschleunigung)
  • Scaled Average Acceleration (Skalierte durchschnittliche Beschleunigung)
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „SSI“ konfiguriert ist:
  • No Additional Data (Keine zusätzlichen Daten)
  • Data (Daten)
  • Stored Data (Gespeicherte Daten)
  • Raw Data (Rohdaten)
  • Stored Raw Data (Gespeicherte Rohdaten)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal