Ansicht „Overview“ (Übersicht)

Verwenden Sie die Ansicht „Overview“ (Übersicht), um die Definition eines Geräts anzuzeigen, einschließlich Gerätetyp, Version, elektronischer Codierung, Verbindung und anderer gerätespezifischer Werte.
Ansicht „Overview“ (Übersicht) – Beispiel
Die Ansicht „Overview“ (Übersicht) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Series (Serie)
Zeigt die Serie des Geräts an.
Revision (Version)
Zeigt die Version des Geräts an.
Electronic Keying (Elektronische Codierung)
Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Bei der elektronischen Codierung wird das in Ihrem Projekt definierte Gerät mit dem installierten Gerät verglichen. Wenn die Codierung nicht übereinstimmt, tritt ein Fehler auf.
Verfügbare Optionen:
  • Exact Match (Exakte Übereinstimmung)
  • Compatible Module (Kompatibles Modul)
  • Disable Keying (Codierung deaktivieren)
AUFMERKSAMKEIT:
Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden. Wenn Sie die Option falsch einsetzen, besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr oder es kann zu Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten kommen. Es wird dringend empfohlen, die Option „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) nicht zu verwenden. Wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden, müssen Sie in voller Eigenverantwortung sicherstellen, dass das verwendete Modul die funktionalen Anforderungen der Anwendung erfüllt.
Ausführlichere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie in der Publikation LOGIX-AT001, „Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique“.
Connection (Verbindung)
Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an.
Encoder Type (Encoder-Typ)
Zeigt an, ob „HSC“ oder „SSI“ als Encoder-Typ ausgewählt ist.
Abhängig vom ausgewählten Encoder-Typ stehen einige Zuweisungsoptionen nicht zur Verfügung.
Output Assignments (Ausgangszuweisungen)
Zeigt die Betriebsart an, die für jeden Ausgang zugewiesen ist.
Device Definition (Gerätedefinition)
Öffnet das Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition), um die Version, die elektronische Codierung, den Kanalmodus und andere gerätespezifische Werte zu ändern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal