Ansicht „Eventxx“

Die Ansicht „Eventxx“, in der „xx“ den Index einer Ereignisdefinition darstellt, zeigt die für dieses Ereignis verfügbaren Konfigurationsoptionen. Sie können die Parameter nicht in dieser Ansicht konfigurieren. Sie müssen die Konfigurations-Tags verwenden.
Nutzen Sie diese Ansicht zum Überprüfen der folgenden Tasks:
  • Ob das Ereignis aktiviert ist.
  • Ob das Ereignis gesperrt ist.
  • Ob die unabhängigen Punktauslöser für das Ereignis aktiviert sind.
  • Überprüfen der Auslösungsbedingung für das Ereignis.
  • Überprüfen der beteiligten Komponenten und deren Verhalten bei der Zustandsübergangsfunktion für das Ereignis.
Ansicht „Eventxx“ – Beispiel
Die Ansicht „Eventxx“ umfasst die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Name des Glieds
Wert
Enable Event (Ereignis aktivieren)
Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiv ist. Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen der Ereignisdefinition entsprechen.
EO.Eventxx.En
  • 0 = Die Definition des Ereignisauslösers ist nicht aktiv und es werden keine Ereignisse ausgelöst, wenn die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
  • 1 = Die Definition ist aktiv und die Ereignisse werden ausgelöst, wenn die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
Latch Event (Ereignis sperren)
Zeigt an, ob ein Ereignis bis zur Bestätigung gesperrt ist.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = Ereignis wird nicht gesperrt. Neue Ereignisse überschreiben alte Ereignisse.
  • 1 = Ereignis wird gesperrt. Ereignisse werden bis zur Bestätigung gesperrt. Neue Ereignisse werden erst gemeldet, wenn das aktuelle Ereignis bestätigt wurde. Im Speicherpuffer werden bis zu vier neue Ereignisse gespeichert. Wenn der Speicherpuffer voll ist, gehen zusätzliche Ereignisse verloren.
Enable Independent Point Triggers (Unabhängige Punktauslöser aktivieren)
Bestimmt, ob jede Bedingung in der Ereignisauslöserdefinition selbstständig ein Ereignis initiieren kann.
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = Ereignis wird ausgelöst, wenn alle am Ereignisauslöser beteiligten Bedingungen ihren konfigurierten Wert erreichen.
  • 1 = Ereignis wird ausgelöst, wenn eine beliebige am Ereignisauslöser beteiligte Bedingung ihren konfigurierten Wert erreicht.
Trigger Event (Ereignis auslösen)
Löst jedes Mal ein Ereignis aus, wenn eine Änderung des Zustands zu einer der folgenden Bedingungen führt:
  • Übereinstimmung mit der Ereignisauslöserdefinition
  • Keine Übereinstimmung mehr mit der Ereignisauslöserdefinition
  • EO.Eventxx.EventRisingEn
  • EO.Eventxx.EventFallingEn
Die Werte (EventRisingEn, EventFallingEn) stellen Folgendes dar:
  • (0, 0): Ereignisauslöser ist deaktiviert.
  • (1, 0): Ereignis wird bei Übergängen (Übereinstimmung mit dem konfigurierten Muster) ausgelöst.
  • (0, 1): Ereignis wird bei Übergängen (keine Übereinstimmung mit dem konfigurierten Muster) ausgelöst.
  • (1, 1): Ereignis wird bei Übergängen (Übereinstimmung oder keine Übereinstimmung mit dem konfigurierten Muster) ausgelöst.
Event Trigger Pattern - Participate in Event Trigger (Ereignis-Trigger-Muster - Bei Ereignisauslöser teilnehmen)
Zeigt an, ob die angegebene Bedingung an der Ereignisauslöserdefinition für das Ereignis beteiligt ist.
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „HSC“ konfiguriert ist:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.ResetSelect
  • EO.Eventxx.HoldSelect
  • EO.Eventxx.LoadSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.Eventxx.RolloverSelect
  • EO.Eventxx.RollunderSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „SSI“ konfiguriert ist:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
  • 0 = Bedingung ist nicht an der Ereignisauslöserdefinition beteiligt.
  • 1 = Bedingung ist an der Ereignisauslöserdefinition beteiligt.
Event Trigger Pattern - State Transition (Ereignis-Trigger-Muster - Status-Übergang)
Zeigt den Zustand der Bedingung an, der nach dem Übergang übereinstimmen soll.
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „HSC“ konfiguriert ist:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.ResetValue
  • EO.Eventxx.HoldValue
  • EO.Eventxx.LoadValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.Eventxx.RolloverValue
  • EO.Eventxx.RollunderValue
  • EO.EventxxDirectionValue
Wenn „Encoder Type (Encoder-Typ)“ als „SSI“ konfiguriert ist:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.EventxxDirectionValue
Für „InWindowxxValue“:
  • 0 = „Not in Window“ (Nicht im Fenster) entspricht dem Ereignismuster.
  • 1 = „In Window“ (Im Fenster) entspricht dem Ereignismuster.
Für andere Ereignis-Tags:
  • 0 = Wert von 0 entspricht dem Ereignismuster.
  • 1 = Wert von 1 entspricht dem Ereignismuster.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal