Schutz vor Domänenwechsel
Stratix® 4300
Remote Access RouterFactoryTalk® Remote Access™
ManagerDies bedeutet, dass die Geräteregistrierungsdomäne nicht geändert werden kann, da die Registrierungsinformationen nach der Registrierung des Geräts auf dem Server gespeichert werden. Aus diesem Grund bleibt das Gerät so lange in der Domäne registriert, bis es vollständig aus dieser entfernt wird.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Verschieben und Entfernen von Geräten.
Im Falle eines nicht autorisierten Domänenänderungsversuchs wird eine Sicherheitsblockierung ausgelöst, die verhindert, dass der Router bei einer Domäne registriert wird, und das Tool
Geräteregistrierung
gibt eine Fehlermeldung zurück.Aktion wiederherstellen
Um den Betrieb des Routers nach einer Sicherheitssperre wiederherzustellen, wenden Sie sich an das Team des technischen Supports.Rückmeldung geben