Verschieben und Entfernen von Geräten
Einer Domäne zugeordnete Geräte können bei Bedarf gelöscht oder in eine andere Domäne verschoben werden.
So löschen Sie ein Gerät aus einer Domäne:
- Rufen Sie denauf und wählen Sie .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Klicken Sie einmal auf das Gerätesymbol im rechten Bereich und dann mit der rechten Maustaste auf die Gerätezeile. Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- Wählen Sie unter den im Kontextmenü aufgeführten AktionenVerschiebenoderEntfernen.
NOTIZ:
Sobald ein Gerät gelöscht wurde, kann es bei einer neuen Domäne registriert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Schutz vor Domänenwechsel.
Nachdem Sie Ihr Gerät gelöscht haben, werden Sie bei der nächsten Verbindung mit dem Server aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. Benutzername und Passwort sind notwendige Informationen für die Verbindung mit einer Domäne.
Rückmeldung geben