Runtime (für Geräte von Drittanbietern)
Runtime ist ein Softwaredienst, der auf Remote-HMIs oder IPCs ausgeführt wird, um den Remotezugriff auf das Gerät selbst und sein Automatisierungssubnetz zu ermöglichen. Die Runtime wird in die HMI oder den IPC einer Einheit oder Maschine integriert, die Sie fernsteuern möchten.
Als plattformübergreifende Anwendung ist die Runtime für x86-Architekturen (normalerweise in IPC-Systemen installiert) sowie auf Win 32/64- und Linux-Umgebungen verfügbar.
Starten Sie auf dem lokalen Gerät, um eine Remote-VPN-Verbindung mit der auf dem Remotegerät installierten Runtime herzustellen. (Möglicherweise müssen dafür verschiedene Tools installiert werden).
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter FactoryTalk Remote Access Manager Tools.
Je nach verwendeten HMIs oder IPCs ist die Runtime möglicherweise bereits in den Remote-HMIs oder ‑IPCs eingebettet oder muss manuell installiert werden.
NOTIZ:
Die Runtime kann auch auf IPCs anderer Marken installiert werden.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Installation und Konfiguration der Windows Runtime.
Runtime-Entitlements
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
Rückmeldung geben