Proxy

Die Proxy-Verbindung kann über das Tool
Verbindungseinstellungen
konfiguriert werden.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter FactoryTalk Remote Access Manager Tools und Verbindungseinstellungen.
Sie können zwischen drei Proxy-Typen wählen:
  • Keine:
    Keine Proxy-Konfiguration.
  • HTTP:
    Der HTTP-Proxy unterstützt die Basisauthentifizierung (BA) oder die Authentifizierungsmethode ohne Zugriff.
    NOTIZ: Andere Zugriffsauthentifizierungsmethoden (z. B. DIGEST oder NTLM) werden nicht unterstützt.
  • SOCKS5:
    Der SOCKS5-Proxy erfordert keine Authentifizierungsmethode.
    NOTIZ: Es wird keine Zugriffsauthentifizierungsmethode unterstützt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal