Dienst hinzufügen

  1. Wählen Sie im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    Explorer
    Domänenansicht
    .
  2. Wählen Sie im Bereich Domäne (links) das Untergerät aus.
  3. Klicken Sie im Bereich
    Dienst
    auf der rechten Seite auf die Schaltfläche mit dem
    eingekreisten Plussymbol
    .
  4. Es wird ein Dialogfenster mit dem Titel
    Dienst erstellen
    geöffnet. Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus:
    • Name
      : Name des Untergeräts. Sofern er nicht vom Benutzer umbenannt wird, entspricht er dem
      Diensttyp
      .
    • Diensttyp
      :
      • Benutzerdefiniert
        : Führt eine Anwendung über eine Befehlszeile aus, die Sie in das Textfeld
        Benutzerdefinierte Aktion
        eingeben.
        NOTIZ: Unter Anwendungsbeispiel für benutzerdefinierte Dienste finden Sie Anwendungsbeispiele für
        UltraVNC
        ,
        TightVNC
        und
        SSH über PuTTY
        .
        NOTIZ: Wenn der
        Diensttyp
        auf
        Benutzerdefiniert
        gesetzt ist, sind die Einstellungen
        Port
        und
        Pfad
        nicht verfügbar.
      • RDP
        : (Remotedesktop-Protokoll) Öffnet einen Microsoft RDP-Client für die angegebene IP-Adresse.
      • HTTP
        : Öffnet ein neues Browserfenster für die angegebene IP-Adresse.
      • HTTPS
        : Öffnet ein neues Browserfenster für die angegebene IP-Adresse.
    • Port
      : Port des Untergeräts, über den die Kommunikation hergestellt wird.
      NOTIZ: Diese Einstellung ist verfügbar, wenn der
      Diensttyp
      auf die Dienste
      RDP
      ,
      HTTP
      oder
      HTTPS
      gesetzt ist.
    • Pfad
      : Der URL-Pfad des Webdiensts.
      NOTIZ: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der
      Diensttyp
      auf
      HTTP
      oder
      HTTPS
      festgelegt ist.
    Nachdem Sie einen Dienst erstellt haben, können Sie ihn starten. Weitere Informationen finden Sie unter Dienst starten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal