Anwendungsbeispiel für benutzerdefinierte Dienste
Mit dem
benutzerdefinierten
Dienst können Sie eine Befehlszeile eingeben, die einen Verzeichnispfad auf dem Gerät des Benutzers zu einer bestimmten Anwendung enthält, und diese direkt über ein Dialogfeld ausführen.- Wählen Sie indas Untergerät aus.
- Erweitern Sie im rechten Bereich den AbschnittDienste, um alle Untergerätedienste anzuzeigen.
- Erstellen oder bearbeiten Sie im BereichDiensteeinenbenutzerdefiniertenDienst, indem Sie auf daseingekreiste Plus- bzw.Bleistiftsymbolklicken.
- Falls noch nicht geschehen, legen Siefest.
- Geben Sie im FeldBenutzerdefinierte Aktioneinen Verzeichnispfad sowie den Dateinamen und die Erweiterung der Anwendung ein, die Sie ausführen möchten. Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:UltraVNC"<executable>" -connect <IP:Port>"C:\Program Files (x86)\uvnc bvba\UltraVNC\vncviewer.exe" -connect 192.168.0.2:5900TightVNC"<executable>" <IP:Port>"C:\Program Files\TightVNC\tvncviewer.exe" -connect 192.168.0.2:5901SSH über PuTTY"<executable>" -ssh <user>@<address>"putty.exe" -ssh root@192.168.10.2
- Klicken Sie aufStarten.Das ToolInteraktiver Zugriffstellt automatisch eine VPN-Verbindung mit dem Gerät her, mit dem das Untergerät verbunden ist. Auf diese Weise erhalten Sie Zugriff auf das Gerätesubnetz, sodass Sie das Untergerät erreichen und seinen Dienst ausführen können.
Rückmeldung geben