Untergeräte
Untergeräte können aus Geräten wie PLCs, Antrieben, IPCs und ähnlichem bestehen, die mit einem Teilnetzwerk verbunden sind und in Verbindung mit einem Remotegerät, wie z. B. einer Runtime, einem Router oder einem HMI, arbeiten.
Sie können ein oder mehrere Untergeräte für jedes Remotegerät über den Abschnitt hinzufügen und alle Dienste für jedes Untergerät festlegen. Auf diese Weise können Sie eine direkte Verbindung zu den Untergerätediensten herstellen, ohne zuerst eine VPN-Verbindung mit dem Remotegerät herstellen zu müssen. Wenn eine Verbindung hergestellt wird, wird basierend auf der IP-Adresse des Untergeräts eine Anwendung geöffnet.
Domänenansicht
in FactoryTalk® Remote Access™
ManagerRückmeldung geben