Untergerät hinzufügen

  1. Wählen Sie im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    Explorer
    Domänenansicht
    .
  2. Wählen Sie im linken Bereich der Domäne das primäre Gerät aus, von dem das Untergerät abhängt.
  3. Wählen Sie neben dem primären Gerät in derselben Zeile aus. Wählen Sie alternativ die drei Punkte am oberen Bildschirmrand und dann
    Untergerät hinzufügen
    aus.
  4. Es wird ein Dialogfenster mit dem Titel
    Untergerät erstellen
    geöffnet. Geben Sie den
    Namen
    und die
    IP-Adresse
    des Untergeräts ein.
    NOTIZ: Die IP-Adresse des Untergeräts muss mit einem Subnetz kompatibel sein, das für das Remotegerät erreichbar ist.
  5. Wählen Sie
    Speichern
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal