Unterstützung anfordern
Sie können festlegen, welche Benutzerkonten in Ihrer Domäne Unterstützungsanforderungen für welche Geräte empfangen dürfen. Sobald Sie mindestens einem Benutzerkonto in der Domäne den Empfang von Unterstützungsanforderungen gewährt haben, können die Bediener der ausgewählten Remotegeräte die Option zu informieren, dass ein Eingriff auf dem System erforderlich ist.
Unterstützung anfordern
von einem Remotegerät aus nutzen, um den FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTIZ:
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Eintrags
Unterstützung anfordern
sind Berechtigungen für das Geräteinstallationsprogramm
erforderlich. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Benutzerberechtigungen für Domänen.So ermöglichen Sie einem Remotegerät, Unterstützung anzufordern:
- Melden Sie sich mit einem Administratorkonto bei der Domänean.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Wählen Sie.
- Wählen Sie im linken Bereich das Remotegerät aus.
- Scrollen Sie durch den rechten Fensterbereich bis zum EintragUnterstützungsanforderungen übermittelnund markieren Sie ihn.
- Um den Unterstützungszeitraum aus Sicherheitsgründen zu begrenzen, geben Sie im FeldAblaufdatumein Datum ein. Nach diesem Datum sind Unterstützungsanforderungen für dieses spezielle Remotegerät nicht mehr zulässig.
Wenn
Unterstützungsanforderungen übermitteln
auf einem Remotegerät aktiviert ist, kann der Benutzer, der es bedient, auf die Schaltfläche Unterstützung anfordern
klicken, die im Windows Runtime-Bereich Netzwerkverbindung
des Remotegeräts angezeigt wird, um eine Unterstützungsanforderung zu übermitteln.Wenn der Domäneneintrag
Der Benutzer muss seine Kontaktdaten angeben, wenn Unterstützung angefordert wird
aktiviert ist, wird der Bediener des Remotegeräts aufgefordert, die Felder Name
, Kontaktinformationen
und Beschreibung
auszufüllen, um eine Unterstützungsanforderung zu übermitteln.
NOTIZ:
Weitere Informationen zur Ansicht des Umschalters "Unterstützung erforderlich" in der Anwendung finden Sie unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten.
NOTIZ:
Wenn sowohl
Kontaktdetails bei Unterstützungsanforderung anfordern
als auch Unterstützungsanforderungen übermitteln
aktiviert sind, kann der Benutzer des Runtime-Geräts während der Übermittlung seiner Unterstützungsanforderung einen Kommentar abgeben. Der Text im Kommentar darf nicht ../
enthalten, da diese Textzeichenfolge als Pfad-Traversal-Angriff angesehen werden könnte.Benachrichtigungen zu Unterstützungsanforderungen
Beim registrierte Benutzer, die Unterstützung leisten sollen, werden wie folgt benachrichtigt:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Sie erhalten eine Pop-up-Benachrichtigung mit der Unterstützungsanforderung.
- Sie erhalten eine E-Mail an das Konto, das mit der betreffenden Domäne in der EinstellungBenachrichtigungs-E-Mail für Unterstützungsanforderungenverknüpft ist.
NOTIZ:
Sie können je nach Bedarf eine oder beide Benachrichtigungsoptionen aktivieren.
NOTIZ:
Im rechten Bereich unter
werden die Remotegeräte, für die Unterstützung anfordern
aktiviert ist, durch ein kleines Symbol mit einer roten Glocke
gekennzeichnet.Stornieren oder Schließen von Unterstützungsanforderungen
Unterstützungsanforderungen können über die Windows Runtime storniert oder über den geschlossen werden.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerEine Unterstützungsanforderung kann im geschlossen werden, indem Sie zum rechten Fensterbereich in gehen und
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerSchließen
wählen, wenn eine Lösung bereitgestellt wurde.Wenn keine Unterstützung mehr benötigt wird, kann der Benutzer die Unterstützungsanforderung stornieren, indem er auf die Windows Runtime des Remotegeräts zugreift und
Unterstützungsanforderung stornieren
im Bereich Netzwerkverbindung
auswählt.Rückmeldung geben