FactoryTalk Design Studio mit FactoryTalk Remote Access verbinden

FactoryTalk Design Studio verwendet einen benutzerdefinierten FactoryTalk Remote Access-Benutzer namens
FTDS
für die Kommunikation mit lokalen Geräten über FactoryTalk Remote Access-Endpunkte. Informationen zum Bestätigen der Konfiguration dieses Benutzers finden Sie unter FactoryTalk Remote Access für FactoryTalk Design Studio aktivieren. Für den Zugriff auf das Build- und Bereitstellungscenter ist die Rolle "Ingenieur" erforderlich. Um die Kommunikationskonfiguration zu ändern, ist ein FactoryTalk Design Studio Core-Entitlement erforderlich.
So verbinden Sie FactoryTalk Design Studio mit FactoryTalk Remote Access, sobald die Konfiguration von FactoryTalk Remote Access abgeschlossen ist:
  1. Nachdem Ihrem Projekt ein Controller hinzugefügt wurde (siehe Controller hinzufügen), wechseln Sie zum
    Bereitstellungscenter
    , um den Pfad zum Controller festzulegen.
  2. Wählen Sie im Feld "Pfad" das Hamburger-Menü aus. Der Bildschirm
    Gerätepfad festlegen
    wird angezeigt.
    Die Liste der Treiber auf diesem Bildschirm ist für alle Benutzer und alle FactoryTalk Design Studio-Projekte in Ihrer FactoryTalk Hub-Organisation gleich.
  3. Klicken Sie auf das Plug-Symbol , um einen neuen Treiber zu konfigurieren. Der Bildschirm
    Treiber konfigurieren
    wird angezeigt.
  4. Als
    Verfügbare Treibertypen
    sollte
    FactoryTalk Remote Access (VPN)
    angezeigt werden. Wählen Sie
    Neu hinzufügen
    aus. Der Bildschirm
    VPN-Endpunkt ändern
    wird mit den FactoryTalk Remote Access-Endpunkten angezeigt, denen
    FTDS
    -Benutzerberechtigungen zugewiesen sind.
  5. Wählen Sie den FactoryTalk Remote Access-Endpunkt oder das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Der lokale Controller muss eine Netzwerkverbindung zu diesem Endpunkt haben, um in FactoryTalk Design Studio angezeigt zu werden.
  6. Die Standarderkennungsmethode für eine neue VPN-Verbindung ist
    Geräteliste/-bereich
    . Um diese Methode verwenden zu können, müssen Sie eine bestimmte IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen im Feld
    Geräteliste/-bereich
    in diesem Dialogfeld hinzufügen. Wenn diese Adressen nicht bekannt sind oder Sie eine automatische Ermittlung bevorzugen, ändern Sie in
    Broadcast
    die Ermittlungsmethode. Bei der Broadcast-Erkennung werden alle verfügbaren Controller gefunden, die mit dem ausgewählten Endpunkt verbunden sind.
  7. Klicken Sie auf
    OK
    , um den neuen Endpunkt hinzuzufügen. Sie kehren zum Bildschirm
    Treiber konfigurieren
    zurück.
  8. Wählen Sie
    Schließen
    aus. Ihr neuer Endpunkt wird jetzt in der Liste
    Gerätepfad festlegen
    angezeigt und ist für alle Projekte in Ihrer Organisation verfügbar.
  9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Endpunkt und wählen Sie im angezeigten Menü die Option
    Verbinden
    aus. Dadurch wird eine aktive Verbindung mit dem FactoryTalk Remote Access-VPN-Endpunkt hergestellt, und eine Liste aller verfügbaren Controller, die mit diesem Endpunkt verbunden sind, wird angezeigt.
  10. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erweitern Sie die Liste, um die verfügbaren Controller anzuzeigen.
  11. Markieren Sie den Controller, dessen Pfad Sie festlegen möchten, und wählen Sie
    OK
    aus, um den Pfad festzulegen. Sie können jetzt von FactoryTalk Design Studio aus eine Verbindung mit dem Controller herstellen und bereitstellen.
FactoryTalk Design Studio ist jetzt für die Kommunikation über Ihren FactoryTalk Remote Access-Endpunkt konfiguriert, und Sie haben Ihren lokalen Controller-Pfad festgelegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal