FactoryTalk Remote Access für FactoryTalk Design Studio aktivieren

Sie können die Kommunikation zwischen FactoryTalk Remote Access und FactoryTalk Design Studio konfigurieren, indem Sie den
FTDS
-Benutzer für FactoryTalk Remote Access erstellen und konfigurieren.
NOTIZ: Um zusammenarbeiten zu können, müssen die von Ihnen verwendeten Instanzen von FactoryTalk Remote Access und FactoryTalk Design Studio innerhalb derselben Organisation in FactoryTalk Hub über Berechtigungen verfügen. FactoryTalk Design Studio kann nur mit der FactoryTalk Remote Access-Instanz innerhalb derselben FactoryTalk Hub-Organisation kommunizieren. Weitere Informationen zu "Entitlements" finden Sie in der Onlinehilfe zu FactoryTalk Remote Access
Für diese Aufgabe müssen Ihnen Entitlements für die Verwendung von FactoryTalk Remote Access zugewiesen werden.
  1. So aktivieren Sie den FTDS-Benutzer in FactoryTalk Remote Access für die Verwendung mit FactoryTalk Design Studio:
  2. Öffnen Sie in FactoryTalk Hub die Anwendung FactoryTalk Remote Access.
  3. Erweitern Sie auf der linken Seite des Bildschirms die
    Einstellungen
    , indem Sie den Pfeil nach unten auswählen.
  4. Wählen Sie
    Domänenoptionen
    aus, um den Bildschirm
    Optionen
    anzuzeigen.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Integration von FactoryTalk Design Studio (Linx) aktivieren
    und klicken Sie dann auf
    Speichern
    .
    Wenn Sie diese Option auswählen, erstellen Sie einen FactoryTalk Remote Access-Benutzer mit der Bezeichnung
    FTDS
    , den Sie zum Festlegen von Berechtigungen verwenden.
  6. Wählen Sie auf der linken Seite des Bildschirms
    Explorer > Domänenansicht
    aus.
  7. Wählen Sie das Gerät oder den Ordner mit den Endpunkten aus, die Sie über FactoryTalk Design Studio verbinden möchten. Sie können eine Verbindung mit einem einzelnen Endpunkt herstellen oder Berechtigungen für alle Endpunkte festlegen, die Sie in einem Ordner für Ihre Organisation platziert haben.
    FactoryTalk Remote Access-Endgeräte ermöglichen eine sichere Verbindung zu Ihren Controllern. Wenn dem FTDS-Benutzer Endpunktzugriff gewährt wird, kann FactoryTalk Design Studio über den Endpunkt mit lokalen Controllern kommunizieren. Für die Bereitstellung auf einem On-Premise-Controller mit FactoryTalk Design Studio muss der Controller im selben Netzwerk wie ein FactoryTalk Remote Access-Endgerät erreichbar sein.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Endgeräts finden Sie unter:
    FactoryTalk Remote Access Manager Tools
    in der FactoryTalk Remote Access-Hilfe. Informationen zu diesem Schritt finden Sie in der Hilfe zur
    Geräteregistrierung bei der Domäne
    .
  8. Wählen Sie den Endpunkt aus, dem Sie Berechtigungen für den aktivierten
    FTDS
    -Benutzer zuweisen möchten. Auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet sich ein Informationsfenster.
  9. Wählen Sie den Pfeil neben
    Berechtigungen
    aus, um die Berechtigungsliste zu erweitern.
  10. Wählen Sie das Pluszeichen neben
    Berechtigungen
    aus, um den FactoryTalk Design Studio-Benutzer hinzuzufügen.
  11. Wählen Sie das Pluszeichen neben dem Benutzer mit der Bezeichnung
    FTDS
    aus, um den Benutzer hinzuzufügen. Schließen Sie dann das Dialogfeld
    Berechtigungen hinzufügen
    , indem Sie das x oben rechts im Feld auswählen. Der
    FTDS
    -Benutzer wird nun in der Liste "Berechtigungen" angezeigt.
  12. Wählen Sie den
    FTDS
    -Benutzer.
  13. Wählen Sie unter
    Berechtigungsaktionen
    den Pfeil aus, um die Option
    Interaktiver Zugriff
    zu erweitern.
  14. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Zulassen
    neben
    Netzwerkzugriff (VPN)
    . Der
    FTDS
    -Benutzer hat nun die Berechtigung, auf das ausgewählte Endgerät zuzugreifen. Um dem
    FTDS
    -Benutzer die Berechtigung für alle Endgeräte in der Organisation zu erteilen, markieren Sie die oberste Ebene in Ihrer Ordnerstruktur, und wiederholen Sie diesen Vorgang
FactoryTalk Design Studio kann jetzt den
FTDS
-Benutzer für die Kommunikation mit Geräten verwenden, die mit FactoryTalk Remote Access-Endpunkten verbunden sind. Als Nächstes müssen Sie die Endpunkte in FactoryTalk Design Studio konfigurieren. Wechseln Sie zu FactoryTalk Design Studio mit FactoryTalk Remote Access verbinden
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal