Versionskontrolle

Erstellen Sie Versionen eines Projekts, indem Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen festschreiben. Standardmäßig verfügen alle Projekte über eine Versionskontrolle.
Die Versionskontrolle verwendet zwei Typen von Repositorys:
  • Lokales Repository
    . Ein Repository auf Ihrem lokalen Computer, in dem Sie Änderungen in Ihr Projekt übernehmen. Das Repository sichert den Inhalt des Projekts.
  • Remote-Repository
    . Wenn ein System nur mit lokaler Versionskontrolle arbeitet und Sie die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer oder die Möglichkeit, das Projekt aus der Ferne zu versionieren, ermöglichen möchten, konfigurieren Sie ein Remote-Repository. Remote-Repositories befinden sich außerhalb des Projekts.
    Unterstützte Versionskontrollanbieter
    Anbieter
    Wolke
    Vor-Ort
    Azure® DevOps
    Yes
    Bitbucket
    Yes
    GitHub®
    Yes
    GitLab®
    Yes
    Yes
Sie können Projekte öffnen, die nicht mit einem unterstützten lokalen oder Remote-Repository versioniert sind, aber Sie können diese Projekte nicht versionieren. Sie können Projekte extern mit den CLI- und GUI-Tools versionieren, die von einem Versionskontrollanbieter unterstützt werden.
Verwenden Sie ein lokales oder Remote-Repository, um eine frühere Version eines Projekts wiederherzustellen und Änderungen zu verwerfen, die Sie nicht übernehmen möchten. Von einem Remote-Repository aus können Sie Änderungen, die andere Benutzer an einem Projekt vornehmen, anzeigen und akzeptieren oder von einem anderen Benutzer gepushte Änderungen pullen, um sie im Pull-Vorschau-Editor anzuzeigen und zu implementieren, bevor Sie Ihre Änderungen pushen.
FactoryTalk Optix Studio
zeigt aktualisierte Synchronisierungsmeldungen in der Statusleiste an, um anzuzeigen, dass:
  • Es ist kein Remote-Repository für das Projekt verfügbar.
  • Es sind Remote-Änderungen zum Pullen verfügbar.
  • Es gibt lokale Änderungen, die Sie pushen sollten.
  • Es sind lokale und Remote-Änderungen für Push- und Pull-Vorgang verfügbar.
  • Das Projekt ist synchronisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal