Lokales Projekt erstellen

Erstellen Sie ein lokales Projekt mit Versionskontrolle für die Erstellung des lokalen Projekts und eines lokalen Repositorys auf Ihrem Computer. Mithilfe des lokalen Repositorys können Sie Änderungen in Ihr Projekt übernehmen. Des Weiteren bietet es Ihnen eine Versionskontrolle für die Anzeige und das Wiederherstellen vorheriger Projektversionen an.
  1. Wenn ein
    FactoryTalk Optix
    -Projekt geöffnet ist, wählen Sie
    Projekt
    und dann
    Projekt schließen
    aus.
  2. Wählen Sie
    Schließen
    oder, falls noch Änderungen zu speichern sind,
    Speichern und Schließen
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Startseite
    Neu
    aus.
  4. Wählen Sie den Typ des Projekts aus.
  5. Geben Sie in
    Name
    den Namen des Projekts ein.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
  6. Geben Sie in
    Speicherort
    den Pfad zum Projekt ein.
  7. Wählen Sie
    Versionskontrolle verwenden
    aus.
    TIPP: Wenn die Versionskontrolle für ein lokales Projekt aktiviert ist und Sie das Projekt in einem Remote-Repository sichern möchten, pushen Sie die lokalen Änderungen, um das lokale Projekt mit einem Remote-Repository zu verknüpfen.
  8. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
Die Versionskontrolle wird zum neuen Projekt hinzugefügt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal