Projekt aus einem Remote-Repository erstellen
Erstellen Sie ein Remote-Projekt von einem Remote-Speicherort aus, um mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten oder eine Version des Projekts in einem Remote-Repository zu sichern.
Wenn Sie ein Projekt von einem Remote-Speicherort aus erstellen, werden das lokale Projekt und das lokale Repository erstellt. Weiterhin wird die zugehörige Remote-Repository-URL konfiguriert. Übernehmen Sie Änderungen lokal und pushen und pullen Sie sie anschließend, damit die neuesten Änderungen für Sie und andere Benutzer verfügbar gemacht werden.
Voraussetzungen
- So erstellen Sie ein Projekt aus einem Remote-Repository
- Wenn ein Projekt geöffnet ist, wählen Sieund dannProjektProjekt schließen.
- Wählen SieSchließenoder, falls noch Änderungen zu speichern sind,Speichern und Schließenaus.
- Wählen Sie auf der StartseiteNeuund dannRemoteaus.
- Füllen Sie Folgendes aus:
- Remote-URL.Geben Sie die URL Ihres Remote-Repositorys ein. Dies ist der Speicherort, an dem Ihr Projekte remote gespeichert wird. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie die Änderungen speichern und übernehmen möchten, bevor Sie diese in das Remote-Repository pushen. Der Standardspeicherort ist. Wählen SieC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixaus, wenn Sie einen anderen Speicherort festlegen möchten.Dateien durchsuchenTIPP: Wenn Sie beiFactoryTalk Optix Studioangemeldet sind, müssen Sie dieRemote-URLoder denSpeicherortnicht kennen.Neues Projekt erstellenzeigt automatisch alle Remote-Projekte an, die Sie öffnen können.
- Wählen SieÖffnenaus.In der Statusleiste wirdProjekt wird remote geöffnetangezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
Rückmeldung geben