Diagnosekabeltest ausführen
Mithilfe des Dialogfelds
Kabeldiagnose
starten Sie für den ausgewählten Port einen Diagnosetest an den Kabeln.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
- Bei Gigabit-Ports müssen Sie für einen gültigen Kabeltest in der Weboberfläche des Gerätemanagers oder über CLI den Medientyp des Gigabit-Ports auf RJ45 setzen.
- Sie benötigen die entsprechende Berechtigung, um diesen Test ausführen zu können.
So führen Sie den Diagnosekabeltest an einem Port aus
- Wählen Sie auf der Registerkarte des GerätsPortstatusaus.
- Wählen Sie in der AnsichtPortstatusin der SpalteKabeldiagnosefür den Port die Option
aus.
- Wählen Sie inKabeldiagnosedie OptionDiagnosekabelaus.TIPP:Der Test kann die Verbindungen zum Gerät und zu allen über dieses Gerät verbundenen Geräten unterbrechen. Der Test kann auch die Verbindung zwischen der Workstation und dem Controller unterbrechen.
- Wählen Sie fürVerbindungsunterbrechungdie OptionJaaus, um den Test fortzusetzen. Eventuell ist es notwendig, ein gültiges Kennwort einzugeben.TIPP:Wenn Sie den Test abbrechen möchten, wählen SieNeinaus.
Rückmeldung geben