Kennwort eingeben

Mithilfe des Dialogfelds
Kennworteingabe
geben Sie das Kennwort für den Switch ein. Das Kennwort verhindert Änderungen an der Konfiguration des Geräts durch nicht autorisiertes Personal.
Die Eingabe eines Kennworts ist für das Ändern der Konfigurationseinstellungen, das Zurücksetzen des Switches sowie der Sicherung und Wiederherstellung einer Konfiguration notwendig. Wenn das eingegebene Kennwort ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
TIPP:
Das Kennwort darf keine eingebetteten Leerzeichen enthalten.
So geben Sie ein Kennwort ein
  • Geben Sie in
    Kennworteingabe
    in das Eingabefeld
    Kennwort
    ein gültiges Kennwort ein und bestätigen Sie es durch Auswahl von
    OK
    .
    TIPP:
    Das Kennwort kann bis zu 63 Zeichen lang sein. Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Gültige Zeichen sind:
    • Buchstaben A – Z und a – z
    • Ziffern 0 – 9
    • Sonderzeichen ' ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal