Einen Uplink-Port aktivieren

Mithilfe der Ansicht
Redundantes Gateway
aktivieren Sie einen Uplink-Port.
So aktivieren Sie einen Uplink-Port für ein redundantes Gateway
  1. Klappen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Ring auf Geräteebene
    und anschließend
    Ring X
    auf.
  2. Wählen Sie
    Redundantes Gateway
    aus.
  3. Wählen Sie in der Ansicht
    Redundantes Gateway
    in der Spalte
    Aktivieren
    das Kontrollkästchen neben dem zu aktivierenden Uplink-Port aus.
  4. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Änderungen an den Switch zu senden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal