Redundantes Gateway konfigurieren
Mithilfe der Ansicht
Redundantes Gateway
konfigurieren Sie die Eigenschaften des redundanten Gateways.Voraussetzung
- Der Switch ist online und kommuniziert mit dem Switch.
- Der Switch wird in einem Ringnetzwerk betrieben.
So konfigurieren Sie das redundante Gateway
- Klappen Sie auf der Registerkarte des GerätsRing auf Geräteebeneund anschließend den entsprechendenRingauf.
- Wählen SieRedundantes Gatewayaus.
- Wählen Sie in der AnsichtRedundantes Gatewaydie OptionRedundantes Gateway aktivierenaus, um für „Ring auf Geräteebene“ (Device Level Ring, DLR) ein redundantes Gateway zu aktivieren.
- Geben Sie hierfür die folgenden Parameter ein:
- Ankündigungsintervall
- Ankündigungszeitüberschreitung
- Vorrang
- (Optional) Wählen SieSenden von Datenübertragungsblock „Lernen & Aktualisieren“ aktivierenaus, damit das redundante Gateway Lernaktualisierungsmeldungen sendet. Die Konfiguration wird sofort wirksam.
- Wählen SieEinstellenaus, um die Änderungen an den Switch zu senden.
Rückmeldung geben