Parameter der Ansicht „Ring X – Redundantes Gateway“
Die Ansicht
Ring X – Redundantes Gateway
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Redundantes Gateway aktivieren | Gibt an, dass das redundante Gateway aktiviert ist. Das redundante Gateway muss aktiviert sein, damit seine Parameter angepasst werden können. Standardeinstellung: Deaktiviert . |
Ankündigungsintervall | Gibt das Zeitintervall in Mikrosekunden an, die dem redundanten Gateway für die Übertragung von Ankündigungsmitteilungen zur Verfügung stehen. Zulässige Werte: 1000 bis 100.000 Mikrosekunden. Standardeinstellung: 2000 Mikrosekunden. |
Ankündigungszeitüberschreitung | Gibt die Zeitdauer an, die der Knoten wartet, bevor es zu einer Zeitüberschreitung in Abwesenheit der empfangenen Ankündigungsmitteilung kommt. Zulässige Werte: 2500 bis 500.000 Mikrosekunden. Standardeinstellung: 5000 Mikrosekunden. |
Vorrang | Gibt die Werte für die Rangfolge des redundanten Gateways an. Sie können mehrere Gateways konfigurieren und jedem Gateway einen Rangfolgewert zuweisen. Verfügbare Werte:
|
Senden von Datenübertragungsblock „Lernen & Aktualisieren“ aktivieren | Gibt an, dass die Lernaktualisierungsmeldungen aktiviert sind. Standardeinstellung: Aktiviert . |
Gateway Uplink-Ports | Gibt die Uplink-Ports an, die auf dem redundanten Gateway aktiviert sind. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld Kennworteingabe angezeigt. |
Rückmeldung geben