Mithilfe der Schnelleinrichtung einen Switch konfigurieren
Mithilfe der
Schnelleinrichtung
konfigurieren Sie die IP-Adressen für den Switch.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So konfigurieren Sie einen Switch mithilfe der Schnelleinrichtung
- Wählen Sie inSchnelleinrichtungunterInternetprotokolleinstellungen (Internet Protocol, IP)die OptionIP-Einstellungen manuell konfigurierenaus.TIPP:Wenn SieIP-Einstellungen mithilfe von DHCP automatisch beziehenauswählen, bezieht der Switch vom DHCP-Server automatisch eine IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Gateway-Adresse und die IP-Adresse des Network Time Protocol (NTP)-Servers.
- Die verbleibenden Parameter konfigurieren Sie wie benötigt:
- IP-Adresse des physischen Geräts
- Hostname
- Subnetzmaske
- Gateway-Adresse
- Network Time Protocol-Server
- Benutzer
- Kennwort
- Bestätigen
- Management-Schnittstellen-VLAN
- Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben