Dialogfeld „Schnelleinrichtung“
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf das Dialogfeld „Schnelleinrichtung“ zuzugreifen:
- Wenn Sie die TasteSchnelleinrichtungam Switch gedrückt haben, wählen Sie eine beliebige Registerkarte aus. Das Dialogfeld „Schnelleinrichtung“ wird angezeigt.
- Wenn die Adresse eingegeben, aber noch nicht an den Switch gesendet wurde, wählen Sie eine beliebige Registerkarte.
- Eine Fehlermeldung wird angezeigt.
- Führen Sie die in der Fehlermeldung aufgeführten Schritte aus, und wählen SieOKaus.
- Das Dialogfeld „Schnelleinrichtung“ wird angezeigt.
Mithilfe dieses Dialogfelds konfigurieren Sie die IP-Adresse und andere Einstellungen für diesen Switch. Sie können die IP-Adresse manuell zuweisen (statisch) oder von einem Server der Dynamic Host Configuration Protocol-Server (DHCP) automatisch zuweisen lassen.
Nachdem Sie die Schnelleinrichtung abgeschlossen haben, führt der Switch ein globales Makro (ab-global) aus. Dieses Makro konfiguriert den Switch für industrielle Automatisierungsanwendungen, die das EtherNet/IP-Protokoll verwenden. Es legt viele Parameter einschließlich der folgenden wichtigen Einstellungen fest:
- Aktivierung von Internet-Group-Management-Protocol-Snooping und -Abfragen (Internet Group Management Protocol, IGMP)
- CIP aktivieren
- Konfiguriert Dienstgüteeinstellungen (Quality of Service, QoS) und klassifiziert das CIP-Precision-Time-Protocol (PTP) und weiteren Datenverkehr (nicht für Switches mit Lite-Firmware-Versionen gültig)
- Aktiviert Benachrichtigungen für Alarme, SYSLOGe und das Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll (Simple Network Management Protocol, SNMP)
- Aktiviert Schnell aufspannender Baum (Rapid Spanning Tree, RSTP), Bridge-Protocol-Data-Unit-Wächter (BPDU), BPDU-Filter und den Loop-Wächter
Weisen Sie die IP-Adresse manuell zu, um dieselbe IP-Adresse zu verwenden. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder das Netzwerk-Informationszentrum bzgl. der Zuweisung einer einziartigen IP-Adresse für den Switch.
TIPP:
Vergewissern Sie sich bei einer in einem Netzwerk mit DHCP-Server manuell zugewiesenen IP-Adresse, dass die IP-Adresse nicht innerhalb des Adressbereichs liegt, den der DHCP-Server anderen Geräten automatisch zuweist. Dadurch vermeiden Sie IP-Adresskonflikte zwischen dem Switch und einem anderen Gerät.
Die Parameter in dieser Ansicht sind nur im Online-Modus verfügbar.
Rückmeldung geben