Einem DHCP-Port eine IP-Adresse zuweisen
Mithilfe der Ansicht
DHCP-Adressenzuweisung
weisen Sie jedem DHCP-Port eine bestimmte IP-Adresse zu. Die von Ihnen zugewiesene IP-Adresse ist nun für den ausgewählten Port reserviert und steht für die normale dynamische IP-Adressenzuweisung (DHCP) nicht mehr zur Verfügung. Die IP-Adresse muss eine Adresse aus dem Pool sein, der im Feld DHCP-Pool
angegeben ist.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So weisen Sie einem DHCP-Port eine IP-Adresse zu
- Wählen Sie auf der Registerkarte des GerätsDHCP-Adressenzuweisungaus.
- Konfigurieren Sie je nach Bedarf in der AnsichtDHCP-Adressenzuweisungdie folgenden Parameter:
- Pool
- IP-Adresse
- Wählen SieEinstellenaus, um die Änderungen an den Switch zu senden.TIPP:Möglicherweise werden Sie aufgefordert, im DialogfeldKennworteingabeIhr Kennwort einzugeben.
Rückmeldung geben