Parameter der Ansicht „DHCP-Adressenzuweisung“

Die Ansicht
DHCP-Adressenzuweisung
enthält die folgenden Parameter:
TIPP:
Wenn Sie in der Ansicht
DHCP Pools
alle Zeilen der Pools löschen und anschließend
Aktualisieren
auswählen, ist der Name des
Pool
s leer.
Parameter
Beschreibung
Port
Zeigt die für die Konfiguration verfügbaren Ports an. Beispielsweise Gi1/1, Gi1/2, Fa1/1, Fa1/2.
Pool
Gibt die Pool-Namen aus dem DHCP-IP-Adressenpool an, die den im Switch verfügbaren Instanzen entsprechen.
IP-Adresse
Gibt die dem Switch-Port zugewiesene IP-Adresse an. Diese IP-Adresse ist eine numerische 32-Bit-Adresse, die aus vier durch einen Punkt getrennte Zahlen (z. B. 255.255.255.255) besteht. Gültig sind Zahlen zwischen 0 und 255 (von 1 bis 254).
Die von Ihnen zugewiesene IP-Adresse ist für den ausgewählten Port reserviert und steht für die normale dynamische IP-Adressenzuweisung (DHCP) nicht zur Verfügung. Die IP-Adresse muss eine Adresse aus dem Pool sein, der im Feld
DHCP-Pool
angegeben ist.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld
Kennworteingabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal