Eine NAT-Instanz hinzufügen oder bearbeiten

Sie können eine NAT-Instanz für einen Stratix-5410-Switch hinzufügen oder bearbeiten.
Voraussetzung
  • Das Gerät muss sich im Online-Modus befinden.
So fügen Sie eine NAT-Instanz hinzu oder bearbeiten sie
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    NAT
    aus.
  2. In der Ansicht
    NAT
    führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    • Um eine neue NAT-Instanz zu erstellen, wählen Sie add aus.
    • Um eine vorhandene NAT-Instanz zu bearbeiten, wählen Sie edit aus.
  3. In der Ansicht
    Instanzname und Ports
    führen Sie die folgenden Aktionen durch:
    1. Geben Sie in
      NAT-Instanzname
      einen Namen für die NAT-Instanz ein.
    2. Wählen Sie in
      Porttyp
      den Typ des Ports aus.
    3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben die für diese NAT-Instanz zu aktivierenden Ports aus.
    4. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
  4. In der Ansicht
    VLANs zuweisen
    führen Sie die folgenden Aktionen durch:
    1. Aktivieren Sie Kontrollkästchen, um übersetzte Ports einem oder mehreren VLANs zuzuordnen.
    2. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
  5. In der Ansicht
    Gateway-Adresse
    führen Sie die folgenden Aktionen durch:
    1. (optional) In
      Öffentliche Gateway-Adresse
      geben Sie eine Adresse ein.
    2. (optional) In
      Private Gateway-Übersetzungsadresse
      geben Sie eine Adresse ein.
    3. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
  6. In der Ansicht
    Übersetzungen
    führen Sie die folgenden Aktionen durch:
    1. Um eine leere Zeile hinzuzufügen, wählen Sie add aus.
    2. Unter
      Gerätestandort
      wählen Sie den Standort des Gerätenetzwerks aus.
      Ein Standort des öffentlichen Netzwerks ordnet den Datenverkehr von öffentlichen zu privaten Adressen über die Firewall zu. Ein Standort des privaten Netzwerks ordnet über die Firewall von privaten zu öffentlichen Adressen zu.
    3. Geben Sie unter „Private IP-Adresse“ die IP-Adresse ein, die sich hinter der Firewall befindet.
      Geben Sie unter „Öffentliche IP-Adresse“ die IP-Adresse ein, die öffentlich zugänglich ist.
    4. In
      Typ
      wählen Sie den Typ des der Übersetzungstabelle hinzuzufügenden Eintrags aus. Anschließend geben Sie in
      Anzahl
      oder
      Subnetzmaske
      die entsprechenden Werte ein.
      • Wenn Sie für
        Typ
        die Option
        Bereich
        ausgewählt haben, wählen Sie jetzt in
        Anzahl
        die Anzahl der dem Bereich hinzuzufügenden Adressen aus. Wenn der Gerätestandort privat ist, gilt der Bereich für die private IP-Adresse.  Wenn der Gerätestandort öffentlich ist, gilt der Bereich für die öffentliche IP-Adresse.
      • Wenn Sie für
        Typ
        die Option
        Subnetz
        ausgewählt haben, wählen Sie jetzt in
        Subnetzmaske
        für die zu übersetzenden Adressen gültige Subnetzmasken aus. Wenn der Gerätestandort privat ist, wird die Subnetzmaske auf die private IP-Adresse angewendet.  Wenn der Gerätestandort öffentlich ist, wird die Subnetzmaske auf die öffentliche IP-Adresse angewendet.
    5. Wählen Sie
      Abschließen
      aus.
  7. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Einstellungen an den Switch zu senden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal