Parameter der Ansicht „Instanzname und Ports“

Die Ansicht
Instanzname und Ports
umfasst die folgenden Parameter.
Parameter
Beschreibung
NAT-Instanzname
Gibt den einzigartigen Namen der NAT-Instanz an.
Porttyp
Gibt den Porttyp an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Nur Uplink-Ports (Te1/25 – Te1/28)
    : Gibt an, dass die Uplink-Ports (Te1/25 – Te1/28) auswählbar sind.
  • Nur Downlink-Ports (Gi1/1 – Gi1/24)
    : Gibt an, dass die Downlink-Ports (Gi1/1 – Gi1/6 und Gi1/13 – Gi1/18, Gi1/7 – Gi1/12 und Gi1/19 – Gi1/24) auswählbar sind.
Wählen Sie maximal 4 Ports aus
Gibt die Ports an, die für die neue NAT-Instanz verfügbar sind. Für jeden Abschnitt können Sie bis zu vier Ports auswählen. Wenn ein Port in einer anderen NAT-Instanz ausgewählt wurde, ist er nicht verfügbar.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal