Ansicht „DHCP-Adressenzuweisung“
Mithilfe der Ansicht
DHCP-Adressenzuweisung
können Sie die DHCP-Persistenz anzeigen und konfigurieren. Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) weist neu verbundenen Geräten (DHCP-Clients) im Netzwerk automatisch IP-Adressinformationen aus einem Pool verfügbarer IP-Adressen zu. Wenn ein Gerät das Netzwerk verlässt und sich später erneut mit dem Netzwerk verbindet, wird ihm die nächste verfügbare IP-Adresse zugewiesen. Diese IP-Adresse kann dieselbe IP-Adresse sein wie zuvor, muss sie aber nicht.Stellen Sie den Switch so ein, dass er als DHCP-Server betrieben wird, um DHCP-Persistenz bereitzustellen. Mithilfe von „DHCP-Persistenz“ haben Sie die Möglichkeit, jedem Port eine bestimmte IP-Adresse zuzuweisen, um sicherzustellen, dass dem mit einem bestimmten Port verbundenen Gerät immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird.
Es werden nur Daten angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Rückmeldung geben