Kommunikation mit dem Switch aktualisieren
In den Ansichten ist
Aktualisieren
immer dann verfügbar, wenn Sie die Daten vom Switch nach Bedarf manuell aktualisieren können.
TIPP:
Schreiben Sie die Daten vor der Aktualisierung der Kommunikation auf den Switch, wenn Sie auf der Registerkarte für das Gerät Daten geändert haben. Alle nicht auf das Gerät geschriebenen Änderungen gehen verloren, wenn Sie vor der Auswahl von
Einstellen
die Kommunikation aktualisieren.So aktualisieren Sie die Kommunikation mit dem Switch
- Wählen Sie auf der Registerkarte für das Gerät in der AnsichtAktualisieren, in der Informationen angezeigt werden. Die neuesten Daten vom Switch werden jetzt empfangen und angezeigt.
Rückmeldung geben