SOCKET_DELETEALL

Die SOCKET_DELETEALL-Anweisung löscht alle erstellten Socket-Instanzen.
Details zum Betrieb:
  • Wenn das Ethernet-Kabel vom Controller abgezogen oder die Controller-IP-Adresse geändert wird, können Sie SOCKET_DELETEALL ausführen, um alle zuvor erstellten Socket-Instanzen zu löschen.
  • Ausgaben werden synchron vom Programm-Scan aktualisiert.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL
SOCKET_DELETEALL-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Execute
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Anstiegsflanke erkannt. Startet den Anweisungsblock unter der Voraussetzung, dass der letzte Vorgang abgeschlossen ist.
  • FALSE: Keine Anstiegsflanke erkannt.
Done
Ausgang
BOOL
Gibt an, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
  • TRUE: Vorgang erfolgreich abgeschlossen
  • FALSE: Vorgang wird ausgeführt oder eine Fehlerbedingung ist aufgetreten.
Die Ausgabe wird synchron vom Programm-Scan aktualisiert.
Busy
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Der Vorgang ist nicht abgeschlossen.
  • FALSE: Vorgang ist abgeschlossen.
Die Ausgabe wird synchron vom Programm-Scan aktualisiert.
Error
Ausgang
BOOL
Dieses Feld wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung des Funktionsblocks eine Fehlerbedingung auftritt. Weitere Informationen finden Sie unter Socket-Fehlercodes.
Die Ausgabe wird synchron vom Programm-Scan aktualisiert.
Status
Ausgang
SOCK_STATUS
Status wird mithilfe der Datentyp SOCK_STATUS definiert, welche ErrorID-, SubErrorID- und StatusBits-Informationen enthält.
Die Ausgabe wird synchron vom Programm-Scan aktualisiert.

SOCKET_DELETEALL-Beispiele

Beispiel für ein SOCKET_DELETEALL-Funktionsblockdiagramm
Beispiele für ein SOCKET_DELETEALL-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen SOCKET_DELETEALL-Kontaktplan
Beispiel für einen SOCKET_DELETEALL-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten SOCKET_DELETEALL-Text
Beispiele für strukturierten SOCKET_DELETEALL-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal