Statusbits für Socket-Anweisungen

Statusbits für Socket-Anweisungen
Bit-Zahl
Name
Beschreibung
0
EN: Aktivierungs-Bit (Enable Bit)
Das EN-Bit wird gesetzt, wenn die Anweisung aufgrund eines Wechsels von FALSE zu TRUE aktiviert ist, aber noch nicht abgeschlossen oder fehlerhaft ist.
1
EW: Aktivierungs-Bit der Warteschlange (Enable Wait Queue Bit)
Das EW-Bit wird gesetzt, wenn der Controller erkennt, dass eine Socket-Anweisungsanforderung in die Warteschlange eingegeben wurde.
Der Controller setzt das EW-Bit zurück, wenn das ST-Bit gesetzt wurde.
2
ST: Start-Bit (Start Bit)
Das ST-Bit wird gesetzt, wenn die Anweisung in der Warteschlange ausgeführt wird.
Das ST-Bit wird zurückgesetzt, wenn das DN- oder ER-Bit gesetzt wird.
3
ER: Fehler-Bit (Error Bit)
Gibt an, dass während der Ausführung der Anweisung ein Fehler aufgetreten ist. Das ER-Bit wird zurückgesetzt, wenn die Ausführungsbedingung das nächste Mal von False auf True wechselt.
4
DN: Fertig-Bit (Done Bit)
Das DN-Bit wird gesetzt, wenn die Socket-Anweisung erfolgreich abgeschlossen wurde. Das DN-Bit wird zurückgesetzt, wenn die Ausführungsbedingung das nächste Mal von False auf True wechselt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal