Konfigurieren der Selbsteinstellung

Führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus, wenn Sie mithilfe der IPIDCONTROLLER-Funktion eine automatische Optimierung implementieren.
Schritte zum Konfigurieren der Selbsteinstellung
Schritt
Beschreibung
Beispiel
1
Sollwert auf Null zurückstellen.
Sollwert auf Null zurückstellen.
2
Auto-Modus auf „False“ ändern.
Auto-Modus auf „False“ ändern.
3
Anstiegsparameter einstellen.
Verstärkungsparameter einstellen.
4
AutoTune-Parameter festlegen.
AutoTune-Parameter festlegen.
5
Setzen Sie „Initialize“ und „AutoTune“ auf True.
Setzen Sie „Initialize“ und „AutoTune“ auf True.
6
Achten Sie auf die Änderungen der Ausgabe auf den Wert von „Last“, wenn Sie „AutoTune“ auf True stellen.
Achten Sie auf die Änderungen der Ausgabe auf den Wert von „Last“, wenn Sie „AutoTune“ auf „True“ stellen.
7
Achten Sie auf den schnellen Anstieg des Prozesswerts, bis er sich dem Sättigungspunkt nähert.
Celsius-Wert
8
Achten Sie auf die Stabilisierung des Prozesswerts und seiner Fluktuation.
Temperaturkonvertierungsblock mit der Anzeige eines Eingangs- und Ausgangswerts von 35,1 Grad Celsius.
Temperaturkonvertierungsblock mit der Anzeige von Eingangs- und Ausgangswerten von 35,2 Grad Celsius.
9
Stellen Sie die Abweichung ein.
Stellen Sie die Abweichung ein.
10
Setzen Sie „Initialize“ auf False.
Setzen Sie „Initialize“ auf False.
11
Der Controller startet die Selbsteinstellung. Warten Sie, bis „ATWarning“ sich auf 2 ändert.
Der Controller startet die Selbsteinstellung. Warten Sie, bis „ATWarning“ sich auf 2 ändert.
12
Setzen Sie „AutoTune“ auf False.
Setzen Sie „AutoTune“ auf False.
13
Achten Sie auf die eingestellten Werte, die in „OutGains“ angezeigt werden.
OutGains-Wertänderung
14
Übertragen Sie den Parameter von „OutGains“ auf „My_Gains“.
Übertragung von OutGain zu MyGain
15
Achten Sie auf die Aktualisierung des Controllers mit dem eingestellten Anstiegsparameter.
Der Controller wurde mit dem eingestellten Verstärkungsparameter aktualisiert
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal