MC_Reset (Zurücksetzen der Servosteuerung)

Die MC_Reset-Anweisung setzt den Achsenzustand von „Fehler-Stopp“ auf „Stillstand“. Dies geschieht durch das Zurücksetzen aller internen achsbezogenen Fehler. Die Ausgaben der Funktionsblock-Instanzen werden nicht geändert.
Details zum Betrieb:
  • Wenn der Achsenalarmzustand nach dem Ausführen von MC_Reset unverändert ist, führen Sie MC_Power und dann MC_Reset aus.
  • MC_Reset setzt den Achsenzustand von „Fehler-Stopp“ auf „Stillstand“ zurück. Die Ausführung von MC_Reset in anderen Achsenzuständen, einschließlich „Deaktiviert“, führt zu einem Fehler und hat keine Auswirkung auf die laufende Bewegung oder den Zustand der Achse.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller mit Unterstützung der Servosteuerung.
MC_Reset
MC_Reset
MC_Reset-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Aktuelle MC_Reset-Berechnung ausführen.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.
AxisIn
Eingang
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
Definieren Sie AxisIn mithilfe des Datentyps AXIS_REF.
Bei FB_Axis (Feedbackachse) verwenden Sie den Datentyp FB_AXIS_REF, um AxisIn zu definieren.
Execute
Eingang
BOOL
TRUE: Die Achse wird zur Anstiegsflanke zurückgesetzt.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.
Axis
Ausgang
AXIS_REF
In Kontaktplan-Programmen ist die Achsenausgabe schreibgeschützt.
Done
Ausgang
BOOL
TRUE: Der Achsenzustand lautet „Stillstand“ oder „Deaktiviert“.
Busy
Ausgang
BOOL
TRUE: Der Funktionsblock wurde nicht beendet.
Error
Ausgang
BOOL
Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
  • TRUE: Es wurde ein Fehler erkannt.
  • FALSE: Kein Fehler.
ErrorID
Ausgang
UINT
Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in Fehler-IDs von Bewegungssteuerungs-Funktionsblock definiert.

MC_Reset-Beispiele

Beispiel für ein MC_Reset-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen MC_Reset-Kontaktplan
Beispiel für einen MC_Reset-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten MC_Reset-Text
Beispiel für strukturierten MC_Reset-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal