Beispiel: Erstellen Sie ein Programm für MSG_PCCC-Nachrichtenaustausch, um einen Wert auf eine Adresse in MicroLogix zu schreiben und von dieser zu lesen

Im Beispiel erfahren Sie, wie Sie ein Programm für Meldungen erstellen, um über Ethernet den Wert einer globalen Variable von Controller B in eine Altadresse von Controller A zu schreiben und den Wert einer Altadresse von Controller A zu lesen und in einer globalen Variable von Controller B zu speichern.
Beispiel für ein MSG_PCCC-Messaging-Programm
Ein MSG_PCCC-Messaging-Programm erstellen, um einen Wert auf eine Adresse in MicroLogix zu schreiben und von dieser zu lesen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal