Beispiel für das PCCC-Schreiben: Hinzufügen eines MSG_ PCCC-Funktionsblocks, Variablen und eines Kontakts

Um ein MSG_PCCC-Messaging-Programm zu erstellen, mit dem ein Wert in eine veraltete Adresse in
MicroLogix
1400 von einem
Micro870
L70E-Controller geschrieben werden kann, müssen Sie:
  1. Eine globale Variable für die Quellvariable erstellen.
  2. Funktionsblock und Variablen hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal