Beispiel für PCCC-Lesen Einen PCCC_MSG-Funktionsblock, Variablen und einen Kontakt hinzufügen

Um ein MSG_PCCC-Messaging-Programm zu erstellen, mit dem ein Wert aus einer veralteten Adresse in
MicroLogix
1400 an einem
Micro870
L70E-Controller ausgelesen werden kann, müssen Sie:
  • Eine globale Variable für die Speicherung der Ergebnisse erstellen.
  • Funktionsblock hinzufügen und Variablen zuweisen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal