Fallender Einzelimpuls (XIF)

XIFs unterstützt eine booleschen Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der Abstiegsflanke einer booleschen Variablen.
XIF
XIF
Der Zustand der Verbindungsleitung rechts vom XIF wird auf TRUE gesetzt, wenn der Zustand der Verbindungsleitung auf der linken Seite TRUE ist und der Status der zugeordneten Variable von TRUE auf FALSE absteigt. Der Status wird in allen anderen Fällen auf FALSCH zurückgesetzt.
XIF-Beispiel
XIF-Beispiel
TIPP: Wir empfehlen, keine Ausgänge oder Variablen mit einem ONS oder XIF zu verwenden. Diese Kontakte sind für physische Eingaben in einem Kontaktplan vorgesehen. Um die Flanke einer Variablen oder eines Ausgangs zu erkennen, empfehlen wir die Verwendung des OSR- oder OSF-Funktionsblocks, der in jeder Sprache und an jeder Stelle im Programm unterstützt wird und funktioniert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal