Einzelimpuls (ONS)

ONS unterstützt eine boolesche Operation zwischen dem Status einer Verbindungslinie und der Anstiegsflanke einer booleschen Variable.
ONS
ONS
Der Status der Verbindungslinie rechts vom Kontakt wird auf WAHR gesetzt, wenn der Status der Verbindungslinie auf der linken Seite WAHR ist und der Status der zugeordneten Variable von FALSCH auf WAHR ansteigt. Der Status wird in allen anderen Fällen auf FALSCH zurückgesetzt.
TIPP: Wir empfehlen, keine Ausgänge oder Variablen mit einem ONS oder XIF zu verwenden. Diese Kontakte sind für physische Eingaben in einem Kontaktplan vorgesehen. Um die Flanke einer Variablen oder eines Ausgangs zu erkennen, empfehlen wir die Verwendung des OSR- oder OSF-Funktionsblocks, der in jeder Sprache und an jeder Stelle im Programm unterstützt wird und funktioniert.
ONS-Beispiel
ONS-Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal