Wiederherstellen von Projektdateien von einem LCD-Modul

Das 2080-LCD-Modul fungiert als Sicherungsspeichermodul für
Micro810
LC10-Controller.
Verwenden Sie die Schaltfläche
Von LCD-Modul wiederherstellen
auf der Konfigurationsseite
LCD-Modul
, um Projektdateien aus dem LCD-Modul im
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt wiederherzustellen.
Voraussetzungen
So stellen Sie Projektdateien vom LCD-Modul wieder her
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der Struktur
    Controller
    auf
    LCD-Modul
    .
  3. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite
    LCD-Modul
    auf
    Von LCD-Modul wiederherstellen
    .
  4. Wählen Sie unter
    Speichermodul
    die Option
    Wiederherstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal