Hinzufügen eines LCD-Moduls
LCD-Module agieren als Sicherungsspeichermodul für einen
Micro810
LC10-Controller.So fügen Sie ein LCD-Modul hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
- Klicken Sie in der StrukturControlleraufLCD-Modul.
- Aktivieren Sie auf der KonfigurationsseiteLCD-Moduldas KontrollkästchenLCD-Modul befestigen.Um ein LCD-Modul zu löschen, deaktivieren Sie das KontrollkästchenLCD-Modul befestigen.
Rückmeldung geben