Sichern von Projektdateien in einem LCD-Modul
Das 2080-LCD-Modul fungiert als Sicherungsspeichermodul für
Micro810
LC10-Controller.Zum Schreiben von Benutzerprogrammen und Funktionsdateien in das LCD-Modul verwenden Sie die Schaltfläche
Auf LCD-Modul sichern
auf der Konfigurationsseite LCD-Modul
. Die Schaltfläche ist verfügbar, wenn sich der Micro810
LC10-Controller im Remote-Programm
-Modus befindet.Voraussetzungen
- DerMicro800-Controller befindet sich imRemote-Programm-Modus.
So sichern Sie Projektdateien in einem LCD-Modul
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Klicken Sie in der StrukturControlleraufLCD-Modul.
- Wählen Sie auf derLCD-Modul-Konfigurationsseite die OptionAuf LCD-Modul sichernaus.
- Wählen Sie unterSpeichermoduldie OptionSichernaus.
Rückmeldung geben