Konfigurationsseite „MicroLogix-Mapping“
MicroLogix-Mapping ermöglicht die Kommunikation zwischen den folgenden Controllern:
- EinMicro870L70E-Controller und einMicroLogix- oderCompactLogix®-Controller für Controller-Projekte der Version 22.00 und höher
- EinMicro850L50E-Controller und einMicroLogix- oderCompactLogix-Controller für Controller-Projekte der Version 23.00 und höher
MicroLogix-Mapping unterstützt bis zu 1000 Variablen.
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
MicroLogix-Mapping
, um folgende Aktionen durchzuführen:- Ordnen Sie einenMicroLogix-Adresswert einer Variablen in einemMicro870L70E- oderMicro850L50E-Controller zu.
- Löschen Sie eineMicroLogix-Adresszuordnung.
- MicroLogixMappings exportieren.
- MicroLogixMappings importieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Dateinummer | Zeigt die Nummer an, die generiert und der hinzugefügten Variablen zugewiesen wird. MicroLogix -Mapping unterstützt maximal 1.000 Variablen.Die Dateinummer ist eine Schreib-/Lese-Ganzzahl zwischen 0 und 999. Doppelte Dateinummern werden nicht unterstützt. |
Variablenname | Gibt den mit der MicroLogix -Adresse verknüpften Variablennamen an. |
Datentyp | Gibt die für die Konfiguration verfügbaren Datentypen an, einschließlich:
MicroLogix -Mapping ist für Arrays mit einer Zeichenfolgengröße von 82 verfügbar, jedoch nicht für Unterelemente eines Arrays. |
MicroLogix-Dateityp | Gibt den MicroLogix -Dateityp an, in den der Wert einer Variablen konvertiert wird.
|
Rückmeldung geben