Export und Import von MicroLogix-Mappings
Exportieren oder fügen Sie durch Exportieren oder Importieren einer CSV-Datei MicroLogix-Mapping-Informationen in großen Mengen hinzu.
Die CSV-Datei enthält Informationen über MicroLogix-Adresszuordnungen, einschließlich Dateinummer, Variablenname, Datentyp und MicroLogix-Dateityp. Sie können bis zu 1000 MicroLogix-Mapping-Verknüpfungen exportieren oder importieren.
Rückmeldung geben