MicroLogix-Mapping hinzufügen
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
MicroLogix-Mapping
, um einen MicroLogix-Adresswert zu einer Variable im Micro870
L70E- oder Micro850
L50E-Controller hinzuzufügen. MicroLogix-Mapping unterstützt bis zu 1000 Variablen.
TIPP:
Das mit der ausgewählten Variable verknüpfte Programm folgt dem Variablennamen. Bei
DINT1@Prog1
ist beispielweise DINT1
der Variablennamen und Prog1
der Programmname.So fügen Sie ein MicroLogix-Mapping hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Klicken Sie in derController-Struktur aufMicroLogix-Mapping.
- Wählen Sie imMicroLogix-Mapping-Raster
oder doppelklicken Sie auf Variable auswählen. - Suchen und wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und wählen Sie dannAuswählenaus.
- (Optional) Wählen Sie einenMicroLogix-Dateitypfür die Variable aus.
- (optional) Ändern Sie nach Bedarf dieDateinummer.
- Vergewissern Sie sich, dass derMicroLogix-Dateitypkorrekt ist.TIPP:
- Wenn der Datentyp der hinzugefügten Variable INT ist, wählen Sie einenMicroLogix-Dateitypfür die Variable.
- Zum Lesen mehrerer MicroLogix-Adressen oder einer einzelnen Adresse aus einem Array müssen Sie dieMicro800-Variable als Array festlegen. Um beispielsweise die MicroLogix-Adressen von N7:0 bis N7:10 oder eine einzelne Adresse N7:10 zu lesen, müssen Sie sicherstellen, dass dieMicro800-Variable, die der Datendatei 7 zugewiesen ist, ein Array von 0 bis 10 oder andere Arrays mit der Länge 11 ist.
Um ein MicroLogix-Mapping zu löschen, klicken Sie im
MicroLogix-Mapping
-Raster mit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie dann Löschen
aus.Rückmeldung geben