Modbus-Mapping Konfigurationsseite
Modbus-Mapping ermöglicht die Kommunikation zwischen einem
Micro800
-Controller und Modbus-Geräten, wie z. B. der PanelView Component (PVC) DesignStation. Modbus-Mapping unterstützt bis zu 200 Variablen und ist für folgende Controller verfügbar:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Auf der Konfigurationsseite
Modbus-Mapping
können Sie folgende Aktionen ausführen:- Zuordnen eines Modbus-Adresswerts zu einer Variable imMicro800-Controller
- Löschen der Zuordnung einer Modbus-Adresse.
- Exportieren von Modbus-Mappings.
- Importieren von Modbus-Mappings.
Das Modbus-Adressenformat ist gerätespezifisch. Obwohl es zum Verständnis des Benutzers auf verschiedene Arten dokumentiert werden kann, bleiben die über die Leitung übertragenen Bytes identisch. In den folgenden Beispielen dient ein
Micro800
-Controller als Slave, und die logische Adresse der ersten Spule lautet 000001.- PVC-BeispielDas gleiche Format wird bei der Konfiguration der Modbus-Adresse in PVC DesignStation undFactoryTalk Design Workbenchverwendet. Genauer gesagt wird der ersten Spule die Adresse 000001 in der PVC DesignStation undFactoryTalk Design Workbenchzugewiesen. Wenn Sie dieselbe Modbus-Adresse eingeben, wird ein Tag in der PVC DesignStation mit einer Variablen inFactoryTalk Design Workbenchverknüpft.
- Beispiel für andere GeräteBei einigen Geräten stimmt das Modbus-Adressbereichsformat nicht mit dem Format imFactoryTalk Design Workbench-Modbus-Mapping überein. Ein übliches Format für das Master-Gerät ist die Darstellung der Modbus-Adresse als über die Verbindung gesendete physische Adresse. Dabei ist die Modbus-Adresse 000000 der ersten Spule zugewiesen. In solchen Fällen muss die Master-Adresse 000000 für die erste Spule beimFactoryTalk Design Workbench-Modbus-Mapping dem Wert 000001 zugewiesen sein.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Ethernet | Bietet einen Link zur Konfigurationsseite Ethernet des Controllers, auf der Sie das TCP (Modbus Transmission Control Protocol) aktivieren können. |
Variablenname | Gibt den mit der aktuellen Modbus-Adresse verknüpften Variablennamen an. Modbus-Mapping unterstützt bis zu 200 Variablen. |
Datentyp | Gibt die für die Konfiguration verfügbaren Modbus-Datentypen an. |
Adresse | Gibt die Modbus-Adresse an, die Sie eingeben werden. Eine Adresse enthält fünf oder sechs Ziffern, wobei die erste Ziffer den Registertyp angibt.
|
Verwendete Adresse | Gibt den Bereich der Modbus-Adressen an, die einer Variablen zugeordnet werden können. Die Werte variieren je nach Modbus-Adresse und Datentyp. Die 6-stelligen Adressbereiche lauten wie folgt:
Die 5-stelligen Adressbereiche lauten wie folgt:
|
Rückmeldung geben