Modbus-Mappings hinzufügen
Verwenden Sie die Konfigurationsseite "Modbus-Mapping", um einen Modbus-Adresswert zu einer Variable im Micro800-Controller hinzuzufügen. Das Modbus-Mapping unterstützt maximal 200 Variablen.
TIPP:
Das mit der ausgewählten Variable verknüpfte Programm folgt dem Variablennamen. Bei
CountDown@LD1
ist beispielweise CountDown
der Variablennamen und LD1
der Programmname.So fügen Sie Modbus-Mappings hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionModbus-Mappingaus.
- Wählen Sie im RasterModbus-Mappingdie Schaltfläche
aus oder doppelklicken Sie auf Variable auswählen. - Suchen und wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und wählen Sie dannAuswählenaus.TIPP: Klicken Sie zum Löschen eines Modbus-Mappings im RasterModbus-Mappingmit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie dannLöschenaus.
Rückmeldung geben